This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] P82B96:I2C 与 TCA9416DDFR 和 P82B96 通信

Guru**** 2972560 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9416

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1636267/p82b96-i2c-communction-with-tca9416ddfr-and-p82b96

部件号: P82B96
主题中讨论的其他器件: TEST2、 TCA9416

您好 TI  
我们的产品是电源架 (PSU*6+PDB+PMC)
 
 
测试 1:
     PSU*1+PDB+PMC I2C 通信正常
 
测试 2:
    当 PSU2 并联连接到主总线时、观察到 I²C Ω 通信问题。 怀疑 MCU 损坏、正在进行进一步调查。 在检查总线后、确定了具有不同电阻值的多个上拉电阻器、就像 I shared 一样。
您能否请确认这些上拉电阻值是否合适、并建议将其标准化还是减少? 此外、请确认电源轨配置是否正确
 
image.png
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    PSU2 PCB 上是否有任何无源器件? 如果是、我们能否再次确认 MCU 在驱动低电平状态时可以处理所有 PCB 更新后的灌电流? 如果可以提供任何有关 I2C 通信问题的波形、这些波形可能对调试很有帮助。 请注意、TCA9416 也已经有内部上拉电阻器。 任何外部上拉电阻器都将形成一个并联网络、并且会增加低电平状态 (IOL) 期间的电流消耗、并进一步提高 VOL 电平。

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    您能否提供有关 PSU2 PCB 原理图的更多详细信息? 通过连接 PSU2_PCB、向 I2C 总线添加了哪些额外负载?  

    是否已在 MSPM0G3507SPMR 上确认损坏?  

    此致、

    Tyler