This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:在少数电路板上未检测到 DP83869HM PHY–MDIO/MDC 未激活

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1636495/dp83869hm-dp83869hm-phy-not-detected-on-few-boards-mdio-mdc-not-active

器件型号: DP83869HM

尊敬的团队:

 

我们目前在我们的定制电路板上使用 DP83869HM 以太网 PHY 时遇到问题、感谢您提供支持来确定根本原因。

 

 

问题摘要:

 

在大约 51 个电路板中、大约 6 个电路板未按预期运行。 观察到的问题是在初始化期间未检测到 PHY。 我在电路板中使用的是 AM2434BSFFHIALXR 处理器

 

 

——

 

观察到的行为(非工作板):

 

  1. 初始化期间、MCU 未检测到 PHY
  2. 固件卡在“检查 PHY 是否处于活动状态“阶段
  3. MDC 和 MDIO 线路保持高电平(无活动)
  4. Ping 测试失败

 

观察到的行为(工作板):

 

  1. 观察到正确的 MDC/MDIO 通信
  2. PHY 正确初始化
  3. 以太网通信正常工作而不会出现问题

 

 

 

——

 

硬件和设计详细信息:

 

缩写 : Rgmi

 

PHY 参考时钟:25MHz(存在且稳定)

PHY 速度:10Mbps

电源轨 (1.1V、1.8V、3.3V):已验证且在限制范围内

 

复位:

 

PHY 复位由 MCU 控制

已验证复位释放时序(电源稳定后~200ms)

 

 

搭接引脚:

 

根据设计安装的电阻器(在 RD0 引脚上检查)

 

 

——

 

执行的调试操作:

 

  • 已→故障电路板上的 PHY IC 1 μ s 问题仍然存在
  • 已验证没有短路或明显损坏
  • 已检查电源时序→是否与工作板一致
  • 已验证 MDC 迹线连续性→是否正常
  • 与工作电路板的信号进行比较(观察到 MDC/MDIO 差异)
  • 已检查 2.5MHz 周围的 RXC→

 

 

我们可以根据需要提供示波器捕获(电源轨,复位,搭接引脚,时钟,MDIO/MDC)。

注意:

  • 使用的处理器电源:3.3V、1.8V 和 0.85V
  • 使用的 PHY IC 电源:VDDIO (3.3V)、2.5V 和 1.1V

期待您的支持。

Waveforms.zip 

此致、

Sruthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI:

    请检查此问题并尽快返回。

    此致、

    Sruthi Sreejithkumar。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的查询。 我们目前正在处理此论坛的大量活动、并将在明天结束时向您提供反馈。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的耐心。 您提供的初始化波形似乎没有差异。 一个潜在的假设是 PHY 实际上处于活动状态、但会引导进入不同的设置。 这将导致您的应用挂起。

    您能否验证非工作板上是否有链路接通?

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome、

    EEPROM IC 存在一些问题。 我们更改了 IC 并得到解决。 我们使用  EEPROM  进行一些 IP 配置

    感谢您的支持、

    此致、

    Sruthi Sreejithkumar。