This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1048AV-Q1:TCAN1048AVDMTRQ1 与 TCAN1046DMTRQ1

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1638629/tcan1048av-q1-tcan1048avdmtrq1-vs-tcan1046dmtrq1

器件型号: TCAN1048AV-Q1

您好、

我选择 TCAN1048AVDMTRQ1 是因为它能够直接与 3.3V I/O 一起工作
但是、我注意到 DigiKey 说明中将其列为“一半 2/2“收发器、即使 TCAN1046DMTRQ1 被列为“完整 2/2“收发器。
这是 Digikey 上的错误、还是这些定义背后存在功能差异?

 

THANX、

Eli。

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eli:  

    它们应该相同并共享完全相同的数据表及其表 6-1 中列出的主要差异、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢:)