This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PR1601:DS160PR1601 - IBIS-AMI 模型

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: DS160PR1601, DS320PR810, DS320PR410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1638706/ds160pr1601-ds160pr1601---ibis-ami-models

器件型号: DS160PR1601
主题: DS320PR810、 DS320PR410 中讨论的其他器件

您能给我提供以下部分的 IBIS-AMI 模型吗?

  • DS160PR1601 (16Gbps)
  • DS320PR810 (32Gbps)
  • DS320PR410 (32Gbps)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pretesh:

    DS160PR1601 没有 IBIS-AMI 模型。 DS320PR810 IBIS-AMI 模型应该是很好的替代方案、因为其设计和性能之间存在相似性。  

    DS320PR810 和 DS320PR410 IBIS-AMI 模型位于 DS320PR810 产品页面中。 请点击“立即申请“访问。   

    此致、

    Charles