This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DV642:TS3DV642 查询支持的接口

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3DV642, TS3DV642-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1638161/ts3dv642-interface-supported-by-ts3dv642-query

部件号: TS3DV642

尊敬的 TI 团队:

我们正在为我们的设计寻找高速 MIPI CSI-2 1:2 多路复用器。 TS3DV642(非 AEC 器件)是否支持 MIPI CSI-2? 我们在其数据表中找不到有关 MIPI CSI 支持的任何参考、但在其产品基本信息页面中提到了该支持。
image.png
您能否确认 TS3DV642 是否也支持 MIPI CSI-2?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Selvaganapathi:

    TS3DV642 具有高达 7.5GHz 的高带宽。 该器件是无源双向多路复用器、因此、只要信号条件在器件规格范围内、该实现就不会出现问题。

    谢谢您、
    Arya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arya:

    但我们可以在  TS3DV642-Q1 中找到 MIPI CSI-2 支持吗? 汽车级和标准级之间任何按规格变化的接口和规格 (TS3DV642)
    ...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Selvaganapathi:

    我认为汽车版本之所以显示这一点、是因为 MIPI CSI-2 是一种通用的汽车 协议。 TS3DV642-Q1 和 TS3DV642 之间没有规格变化;主要差异是工作温度、非 Q1 器件的额定温度为 85°C、而 Q1 的额定温度为 105°C。

    谢谢您、
    Arya