This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EP DO-160G 技术支持 EP

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1638568/trs3253e-ep-trs3253e-ep-do-160g-technical-support

器件型号: TRS3253E-TRS3253E-TRS/ EP

尊敬的 TI 支持团队:

我叫 Seungjoo Yoo、是韩国 Moasoft 的高级工程师。

我们目前正在使用 EP 为直升机项目设计硬件系统。

 本系统必须严格遵守 DO-160G 3 级标准。

我们的系统包括 RS 422 和 RS –232 通信线路、我们需要实施稳健的硬件保护电路、才能承受 DO-160G 第 22 节中规定的雷击引起的瞬态和浪涌。

TI 是否为这些接口提供任何官方应用手册、参考设计(包括 TVS 二极管选择和串联电阻)或有关 DO-160G 3 级保护的仿真数据?

如果这需要共享机密信息、请告诉我、以便我们将其移至私有主题。

此致、
刘成柱
高级工程师| Moasoft

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的成柱:  

    与我回复的其他帖子类似、我们没有专门针对 我们的 RS –232 收发器上的 DO-160G 测试的任何数据。 您需要确保 DOUT 引脚上的最大电压不超过 13.2V、RIN 引脚上的最大电压不超过 25V(总的来说,为 13.2V)。 因此、您实施的任何保护电路都需要在低于 13V 的电压下钳位。  

    此致、

    Ethan