This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD230:CAN BAUDRATE

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1638608/sn65hvd230-can-baudrate

部件号: SN65HVD230

尊敬的德州团队:

    数据表提到的数据速率为 1Mbps、但支持数据相位速率高达 5Mbps 的 FDCAN。 image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkata:

    是的、如果条件很小、则应该可以达到更高的值。

    然而、在与第 11.2.1.3 节类似的实际用例中,根据总线负载,建议使用长度和节点数 — 1Mbps、谢谢。

    此致、

    Michael。