This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD30-SN65HVD30- EP:SN65HVD30-SN65HVDDO-160G EP 技术支持

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD30

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1638567/sn65hvd30-ep-sn65hvd30-ep-do-160g-technical-support

器件型号: SN65HVD30-SN65HVD30 EP
主题中讨论的其他器件: THVD2452V-SN65HVD30、EP

尊敬的 TI 支持团队:

我叫 Seungjoo Yoo、是韩国 Moasoft 的高级工程师。

我们目前正在使用 V62/06634-01XE、V62/13621-01XE 为直升机项目设计硬件系统。该系统必须严格遵守 DO-160G 3 级标准。

我们的系统包括 RS 422 和 RS –232 通信线路、我们需要实施稳健的硬件保护电路、才能承受 DO-160G 第 22 节中规定的雷击引起的瞬态和浪涌。

TI 是否为这些接口提供任何官方应用手册、参考设计(包括 TVS 二极管选择和串联电阻)或有关 DO-160G 3 级保护的仿真数据?

如果这需要共享机密信息、请告诉我、以便我们将其移至私有主题。
零件号:V62/06634-01XE、V62/13621-01XE

此致、
刘成柱
高级工程师| Moasoft

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的成柱:

    感谢您在 E2E 上就此问题联系我们。 我们没有任何关于我们收发器 DO-160G 标准的文档。 但是、我们有一个高压保护指南、其中使用保险丝和几个其他元件来帮助应对高电压/高电流情况: https://www.ti.com/lit/ug/tiduer9/tiduer9.pdf

    另一条建议是考虑我们新的 THVD2452V-THVD2452V-THVD2452 EP。 该收发器的主要优势是、它可以在总线盒上维持高达+/–70V 的高得多的电压、而不会损坏器件。 SN65HVD30 只有–9V 至 14V。 THVD2452V-ESD 保护可实现更高的数据速率、并具有内部 EP 保护和 EFT 保护 等优势。

    此致、

    Ethan