This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP2004:TDP2004 与 PS8483 兼容

Guru**** 2982010 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP2004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1638679/tdp2004-tdp2004-compatibility-with-ps8483

器件型号: TDP2004

您好:

TI 是否测试了 TDP2004 与 PS8483 DP/HDMI 重定时器之间的兼容性?

我们正在寻找合适的解决方案、TDP2004 似乎是一个不错的选择。

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们尚未测试 TDP2004 与 PS8483 的兼容性。 但是、当 TDP2004 用作线性转接驱动器时、只要输入信号处于 TDP2004 线性范围内、其输出就会准确地保持输入信号、因此我不会看到将 TDP2004 与 PS8483 配合使用的问题。  

    您还可以申请 TDP2004 EVM、并使用 PS8483 对其进行物理测试。

    谢谢

    David