This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB321AI:一些问题和原理图审阅

Guru**** 2986400 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1637741/tusb321ai-some-question-and-schematic-review

器件型号: TUSB321AI
Thread 中讨论的其他器件: TUSB321

您好、

1.ID 引脚功能:TUSB321 的 ID 引脚是否用于通知系统当前工作模式 (DFP、DRP 或 UFP)? 数据表提到、当 TUSB321 配置为 DFP 或 DRP 时、它会将 ID 引脚拉低、以通知应用处理器 (CPU、PCH 或 EC)。 器件在 UFP 模式下运行时、ID 引脚是否也拉至低电平?

电源使能逻辑:我注意到 EVM 使用 ID 引脚作为 Type-C 电源使能信号、该信号为低电平有效。 在 DFP 模式下、TUSB321 用作主机、为器件供电。 但在 UFP 模式下、TUSB321 成为器件本身。 在这种情况下、是否应禁用电源使能? 您能否确认这个逻辑是否正确? 我们目前正在标准化 DRP 的电路(支持 DFP 和 UFP 兼容性)。

VBUS_DET 配置:数据表建议在 DFP 模式下将 VBUS_DET 保留为 NC(无连接)、但建议在 UFP 和 DRP 模式下将 900k Ω 上拉至 VBUS。 如果我将该器件配置为 DRP、当 TUSB321 专门在 DFP 模式下运行时、900k Ω 上拉电阻器是否会对系统产生负面影响?

原理图:

TUSB321.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    另外、请参考上述原理图。 谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我将查看原理图和问题、并尽快答复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1.ID 引脚功能:TUSB321 的 ID 引脚是否用于通知系统其当前工作模式 (DFP、DRP 或 UFP)? 数据表提到、当 TUSB321 配置为 DFP 或 DRP 时、它会将 ID 引脚拉低、以通知应用处理器 (CPU、PCH 或 EC)。 当器件在 UFP 模式下运行时、ID 引脚是否也拉至低电平?

    ID 引脚用于确定是否发生了下游连接。 ID 引脚仅用于 DFP 和 DRP 模式。 引脚在 UFP 模式下未使用。

    如果下游 UFP 连接到 USB Type-C 连接器、ID 引脚将设置为低电平、SoC/Vbus 开关将使用此信号作为触发器以提供 Vbus。

    [报价 userid=“472872" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1637741/tusb321ai-some-question-and-schematic-review ]2.电源使能逻辑:我注意到 EVM 使用 ID 引脚作为 Type-C 电源使能信号、该信号为低电平有效。 在 DFP 模式下、TUSB321 用作主机、为器件供电。 但在 UFP 模式下、TUSB321 成为器件本身。 在这种情况下、是否应禁用电源使能? 您能否确认这个逻辑是否正确? 我们目前正在将我们的 DRP 电路标准化(支持 DFP 和 UFP 兼容性)。

    如果处于 UFP 模式、ID 引脚将无法发挥作用。 在 UFP 模式下、器件将是受电方、而不是电源。 是、逻辑正确。

    [报价 userid=“472872" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1637741/tusb321ai-some-question-and-schematic-review ]3.VBUS_DET 配置:数据表建议在 DFP 模式下将 VBUS_DET 保留为 NC(无连接)、但对于 UFP 和 DRP 模式、建议在 VBUS 上连接 900k Ω 的电阻器。 如果我将该器件配置为 DRP、当 TUSB321 专门在 DFP 模式下运行时、900k Ω 上拉电阻器是否会对系统产生负面影响?

    DRP 模式下需要 900k PUP、因为 UFP 运行需要它。 在 VBUS_DET 上具有 900k PUP 不会影响 DFP 功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将在 1-2 个工作日内审查原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh:

    请在下面找到更新后的电路。 由于我们的应用以 DRP(双角色端口)模式运行(同时充当主机和设备)、因此我们询问电容要求。

    e2e.ti.com/.../TUSB321AI.pdf

    我注意到该参考设计将 150µF 置于 VBUS 开关输入端、将 10µF 置于输出端。 此配置是否可以支持 DFP(下行端口)和 UFP(上行端口)两种模式?

    我的理解是、USB-IF 为主机/源端指定了电容、有可能管理浪涌电流。

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    以下是原理图审阅:

    1/2) CC1 和 CC2:从 TUSB321 引脚连接到 USB Type-C 连接器。 (可以在此处添加 ESD 保护。)

    3) CURRENT_MODE:10K PUP 至 5V。 (5V 3A 模式)、正常

    4) 端口:Pup 和 PDOWN 选项、悬空(DRP 模式)、正常

    5) VBUS_DET:910K PUP 至 VBUS、正常

    6) VCONN_FAULT:200k PUP(用于开漏)。 可能需要添加测试点来探测该信号。  

    7/8) OUT1 和 OUT2: 200k PUP(用于开漏)。 可能需要添加测试点来探测该信号。 这是在 UFP 模式下向 USB 接收端传输电流模式的方式。

    9) 标识:200k PUP(开漏)。 通过逆变器连接到 DIODE_AP22615AWU-7 的 EN 引脚。 好的

    10) GND:GND、正常

    11) DIR: 200k PUP(开漏)。 从 TUSB321 的引脚到 PI3DBS16212ZBBEX 的 SEL 引脚。 可能需要更强的 PUP、请参阅数据表中的图 3。

    12:VDD:1 个 100nF、1 个 4.7uF。 好的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引述 userid=“472872" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1637741/tusb321ai-some-question-and-schematic-review/6314639

    我注意到该参考设计将 150µF 置于 VBUS 开关输入端、将 10µF 置于输出端。 此配置是否可以支持 DFP(下行端口)和 UFP(上行端口)两种模式?

    我的理解是、USB-IF 为主机/源端指定了电容、有可能管理浪涌电流。

    [/报价]

    是的、它有助于解决浪涌问题并对 Vbus 进行滤波、从而更大限度地减小 pk2pk 纹波和稳态噪声。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Vishesh:

    感谢您的支持。

    Jeff