This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC817S-Q1:引脚排列

Guru**** 3003130 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1637468/dp83tc817s-q1-pinout

器件型号: DP83TC817S-Q1

你好

在哪里可以找到该组件的引脚排列?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请申请产品页面上带有链接的完整数据表。  

    此致、

    Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我申请了数据表、但被拒绝了。 找不到人告诉我为什么被拒绝、以及可以与谁交谈以签署数据表。  
    我们是 PCB 设计审查的全球服务提供商;我们没有特定的 FAE /分销商。 请提供帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gilad:

    在我们的系统中、它并未显示您已被拒绝。 请留出一些时间进行处理。 我会在下周中再次检查。  

    此致、

    Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我 到目前为止提出的所有请求都已被拒绝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gilad:

    我已与审批人签入。 请等待几天时间进行处理。  

    此致、

    Charles