This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB983-Q1:同轴和线路故障检测

Guru**** 2974170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1639149/ds90ub983-q1-coax-and-line-fault-detection

器件型号: DS90UB983-Q1

尊敬的 TI 团队:

您能告诉我们、如果我们使用的是 DS90UB983/DS90UB943 同轴电缆方法、但不带 POC、我们能否添加线路故障检测功能?

如我所知、只有 STP 方法可以添加线路故障检测、具有 POC 的同轴电缆不支持线路故障检测、对吗?

 

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rocky、

    感谢您联系我们。 DS90UB983/DS90UB943 支持不带 PoC(同轴电缆供电)的同轴电缆线路故障检测。

    请联系您当地的 FAE 或 TI 代表、他们可以提供更多详细信息、因为 FPD-Link IV 产品系列需要获得 NDA 批准。

    此致、

    插孔