This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP0604:HDMI 到 DP 协议转换

Guru**** 2899250 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1639355/tdp0604-hdmi-to-dp-protocol-conversion

器件型号: TDP0604
Thread 中讨论的其他器件: TUSB564

你好、团队

客户对协议转换有以下需求:  

  1. HDMI 转 Type-C DP
  2. Type-C DP 转 HDMI
  3. MIPI DSI 转 Type-C DP
  4. Type-C DP 转 MIPI DSI
  5. eDP 至 DP
  6. DP 至 eDP

我找不到能够实现这种转换的器件。 但你能提出最好的方法吗? 通过使用哪种器件组合来实现?

BR

汉兵

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    汉兵

    请在下面查看我的答复。

    1. HDMI 转 Type-C DP
      1. TUSB546 + HDMI 转 DP 活动协议转换器。  遗憾的是、我们 的产品路线图中没有 HDMI 到 DPI 协议转换器
    2. Type-C DP 转 HDMI
      1. TUSB564/1064 + DP 转 HDMI 活动协议转换器。 遗憾的是、我们 的产品路线图中没有 DP 到 HDMI 活动协议转换器
    3. MIPI DSI 转 Type-C DP
      1. DSI86 + TUSB546/1046/1146
    4. Type-C DP 转 MIPI DSI
      1. TUSB564/1064 + DP 至 MIPI DSI 转换器。  遗憾的是、我们  的产品路线图中没有 DP 到 MIPI DSI 转换器
    5. eDP 至 DP
      1. 电气规格相同、因此无需任何转换即可连接。
    6. DP 至 eDP
      1. 电气规格相同、因此无需任何转换即可连接。

    谢谢

    David