This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB522P:具有连接检测输出引脚的 USB3.2 第 2 代转接驱动器路线图

Guru**** 2986400 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1004, TUSB522P, TUSB211A, TUSB1002A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1639155/tusb522p-roadmap-for-usb3-2-gen2-redriver-with-connection-detect-output-pin

器件型号: TUSB522P
Thread 中讨论的其他器件: TUSB211A、 TUSB1002A、TUSB1004

是否有任何计划开发具有连接检测输出引脚的 USB3.2 第 2 代转接驱动器?

例如、我要寻找将 TUSB522P 的功能与 TUSB211A 上的 CD 引脚类似的功能结合在一起的器件。

 

此致。

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们目前没有具有 CD 引脚的 USB 3.2 第 2 代器件。 客户为什么需要此功能?

    我们的产品系列中确实有 USB3.2 Gen2 转接驱动器、但不具有 CD 引脚功能:
    - TUSB1002A

    - TUSB1004