This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320LAI:TUSB320LAI、温度高达 125°C

Guru**** 2897650 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320LAI, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1638382/tusb320lai-tusb320lai-up-to-125degree-c

器件型号: TUSB320LAI
主题中讨论的其他器件: TPS25751

您好团队:

 

我的客户正在寻找 TUSB320LAI、但其额定温度必须高达 125°C。 我们的产品系列中有哪些可以满足这一要求的产品?

我无法在我们的网站上找到任何内容。

 

此致、

Wouter Kragt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我们没有支持 125°C 的 USB CC 控制器。

    您可能需要研究 PD 产品。 (APP-IPP-PI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh:

    请帮助我选择合适的器件吗?

    BR、

    Wouter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我没有 PD 控制器方面的专业知识。 我会将该线程重新分配给相应的团队。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Wouter、

    您正在处理什么应用程序?

    您需要什么电源角色? (受电方,供电方,DRP)?

    谢谢、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Adrian、

    如果我们有一个器件能够上升到 125°C 而不是 85°C、这是一个交叉点。 因此、我不确定是受电方、供电方还是 DRP。

    它只需具有与  TUSB320LAI 相似的特性。 什么是我们最接近的十字架?

    应用是真空计。  

    此致、

    Wouter Kragt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Wouter、

    我们最接近的交叉点是 TPS25751、它支持 DRP 和 125°C。

    谢谢、

    Adrian