This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:如何对 Rbias 电阻器上的 0.0V 进行故障排除

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1638433/dp83867e-how-to-troubleshoot-0-0-v-across-rbias-resistor

器件型号: DP83867E

您好:

我的团队和我正在对无响应的 DP83867E 进行故障排除:在 MDIO 线路上发送读取命令后、尽管我们应该会看到来自 DP83867E 的通信、但该线路保持高电平。 我们遵循了此处的故障排除指南: DP83867 故障排除指南(修订版 C) 、我认为 Rbias 电阻器问题在于、因为我测量的电压为 0.0mV。

下面是我们到目前为止所做的故障排除操作:我们使用的是双电源配置、我已经确认 VDD1P0 和 VDDA2P5 线路正常 (I 测量值分别为 1.00V 和 2.52V)。 我还测量了 VDDIO 引脚为 3.33V。 我测量了 Rbias 电阻器的电阻值为 9.8k。 我们选择了建议的 11k 1%电阻器、因此我们认为该器件可能损坏、并计划将其换掉。 尽管电阻较低、但我希望电阻器两端会有一些电压。 我还确认了 Rbias 引脚和电阻器之间的导通性。

我不确定如何继续解决此问题。 如果您想了解其他信息或测量、请告诉我。

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Justin:

    在应用中、显示为 0V 的 Rbias 电阻器上的测量结果确实是一个需要考虑的问题。 我使用 DP83867 EVM 对此进行了测试、发现它两端的电压为 1.0V。 您能否分享您为器件实施的上电时序和时钟? 其中的示波器快照对于调试很有帮助。

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Greg:

    很抱歉晚才回复、我仔细查看了测量时钟以与您分享的时钟、并意识到摆幅不够宽、无法达到 PHY 数据表的第 6.5 节中 XI 输入电压所需的高和低电平。 调整时钟以满足这些要求后、Rbias 的问题得到解决:我测量到 Rbias 在其上的 1V 电压、PHY 现在响应 MDIO 线路上发送的读取命令。

    此问题已解决、感谢您的帮助!