This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CR288A:需要 LVDS 到 USB 的转换

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOP, IWRL6844

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1638791/ds90cr288a-need-lvds-to-usb-conversion

器件型号: DS90CR288A
主题中讨论的其他器件: IWR6843AOPIWRL6844

大家好、我正在寻找 LVDS 到 USB3/C 的转换。 这似乎有点棘手、因为 LVDS 以前很旧、USB3/C 也很新。 主要目标是保持部分 LVDS 速度来传输数据吞吐量。 理想情况下、我需要大约 5Gbps、但可能可以使用任何高于 1.5Gbps 的速率。

此组件将与具有双通道 LVDS 的 IWRL6844 或 IWR6843AOP((TI 雷达器件、运行在 450MHz 时钟上)连接。 (2 个数据通道加时钟通道和 1 个帧时钟通道)。 DS90 部分将工作,但似乎只支持 85Mhz ,但它是我可以找到的最接近的匹配。 我认为任何其他 FPDlink 器件都不能实现这种多通道 LVDS 反串行化? 还有其他选项可以支持更快的时钟吗?

此外、这只是前半部分、因为并行数据有更多选择。 但是、这些串行器/解串器器件中任何一个或任何类似的器件是否适用于 USB 协议转换?

谢谢、

杰克逊  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jackson、

    我认为 FPD 没有任何符合您描述的用例的东西。 我们所有的旧器件都将被限制在您提到的较慢速度、因此在这里这些不会有所帮助。 我们确实有速度更高的器件、但没有任何东西可以像您上面所述的信号那样序列化信号。 此外、我们唯一的高速输出是 OLDI/LVDS 和 DisplayPort。 如果您尝试传输的数据是视频数据、您可以 可能会不同 能够转换为 DisplayPort、然后转换为 DP-alt 模式以进入 USB-C 模式、但我们必须进一步在内部线程上分散该内容。 如果您要传输的数据是非视频数据、那么我认为 FPD 没有任何这方面的器件。

    您是否就此与 USB 团队谈过? 他们可能有我不知道的 LVDS 输入解决方案。

    此致、

    Cameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Cameron、USB 团队是我的下一站。 你说的是我想的,只是想确保我没有错过任何东西。 我认为 LVDS->FPD->DP->USB 至少有一个链路太长、我想做什么。 如果没有其他选择、可能会再次访问。

    谢谢!