This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC815-Q1:DP83TC815-Q1 100Base-T1 B2B 设计

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TC815-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1638066/dp83tc815-q1-dp83tc815-q1-100base-t1-b2b-design

器件型号: DP83TC815-Q1

我们的系统中有两个电路板:开关位于主板上、PHY (DP83TC815-Q1) 位于子板上。 从交换机到 PHY 的 100BASE-T1 链路通过板对板 (B2B) 连接器。 我们应该如何设计它?

直流阻断电容器、共模扼流圈 (CMC) 是否需要共模终端和 MDI 耦合电容器?

如果是,应将它们放置在何处 — 靠近开关,靠近 PHY 或靠近 B2B 连接器?

3.如果随后的 PMA 测试失败、如何确定问题出在主板还是子板上?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我相信这是一个重复的线程。 我正在与我的团队核实解决方案、我将发布由 Ivy Jin 开始的主题。  

    此致、

    Charles