This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:以太网 RJ45 中心抽头短接在一起可能存在问题

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1638865/dp83867ir-ethernet-rj45-center-tapped-shorted-together-potential-issue

器件型号: DP83867IR

您好:

我计划使用 TE connectivty 2496615-1 RJ45 连接器来节省 PCB 上的空间、但 PHY 侧中心抽头短接在一起、我知道 PHY 数据表中建议使用非短接中心抽头。 我想知道使用此类 RJ45 连接器时可能会出现什么具体问题、而使用 2496615-1 时仍然可以避免 EMI 问题 
image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我们尚未将 PHY 表征为采用 CT Short 配置工作。 如果您仍想进一步使用此配置、请针对您的用例进行评估。

    此致、
    Gerome