This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD8010:数据表中的时序信息有歧义

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD8010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1638614/thvd8010-timing-info-in-datasheet-is-ambiguous

器件型号: THVD8010

THVD8010 数据表中的延迟时间在“时钟“中指定;但“时钟“一词没有定义、也没有其他相关的参考“时钟“。  
在这种情况下、时钟周期是多少?  
 

我可以假设它意味着载波频率 — 但这将是一个巨大的飞跃,没有更多的背景。  
这里提到了一个指定为 30kHz 的“展频时钟“。  但我认为不是以时钟为基准的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在 THVD8010 数据表中、延迟时间在“时钟“中指定;但“时钟“一词没有定义、也没有其他与“时钟“相关的引用。  
    在这种情况下、时钟周期是多少?  [/报价]

    是的、这应该是载波频率周期。

    这里提到了一个指定为 30kHz 的“展频时钟“。  但我认为这不是参考的时钟。

    正确、这与载波频率的内部机制有关、该机制会抑制边沿速率并扩展基频、以便器件产生的 EMI 不会过度集中到一个频率中。  

    - Bobby

    [/quote]