This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL16C550C:查询 TL16C550C 的振荡器频率稳定性容差

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TL16C550C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1637567/tl16c550c-inquiry-on-oscillator-frequency-stability-tolerance-for-tl16c550c

器件型号: TL16C550C

您好:

我想了解 TL16C550C 的振荡器频率稳定性允许容差。

作为参考、振荡器频率稳定性为±20ppm 至±100ppm。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jinho、

    我们实际上没有关于振荡器容差的规格。 较低显然更好、因为 RX 和 Tx 数据上的所有采样都依赖于该时钟。 在 100ppm 处、我觉得误差似乎很低、误差的几率为 0.01%。 我可能会说这是可以接受的。  

    - Bobby