This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84-Q1:SN65DSI84-Q1 与 SN65DSI83-Q1

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI83-Q1, SN65DSI84-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1639708/sn65dsi84-q1-sn65dsi84-q1-vs-sn65dsi83-q1

器件型号: SN65DSI84-Q1
Thread 中讨论的其他器件: SN65DSI83-Q1

您好:  

关于我的机票: https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1618174/sn65dsi84-q1-tft-lvds-module-1280-w-x-rgb-x-800-h-compatibility

 

鉴于 TFT 模块具有 8 位 LVDS 接口(单通道)、为什么不使用 SN65DSI83-Q1 来代替 SN65DSI84-Q1? SN65DSI83-Q1 是否能够如工单中所述以及 SN65DSI84-Q1 中所述驱动 TFT 模块?

提前感谢您的反馈。

 

此致、

 

Valentin Lançon ó n  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Valentin:

    感谢您的跟进! SN65DSI83-Q1 可支持您的用例是正确的。 面板是单 LVDS、典型的 DCLK 是 78.9MHz 、因此 25MHz 的单 LVDS 范围 CLK 支持该- 154MHz 器件。  

    感谢您的检查、如果您有其他问题、请告知我。  

    BR、
    以斯帖