This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044A-Q1:阻抗匹配

Guru**** 2974170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1639848/tcan1044a-q1-impedance-matching

器件型号: TCAN1044A-Q1

您好的团队、

您是否建议对 CANFD-H/L 布线进行阻抗控制/匹配、尤其是在应实现 5mbps 比特率的情况下?
如果建议使用布线阻抗控制、请分享阻抗规格、如 ISO 11898-2?

谢谢您、

Muwei Zheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muwei:

    是、120 欧姆双绞线电缆阻抗、总线两端的 120 欧姆端接和 PCB 布线阻抗建议与电缆保持一致 120 欧姆、谢谢。

    此致、

    Michael。