This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6507:TCA6507RUER Windows 和 Linux 驱动程序

Guru**** 2901510 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9539, TCA6507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1638144/tca6507-tca6507ruer-windows-and-linux-driver

器件型号: TCA6507
PCA9539 和 PCA9539 中讨论的其他器件

尊敬的先生:  

TCA6507RUER 是否需要驱动器?

PLS PROVDIE TCA6507RUER Windows 和 Linux 驱动程序。  

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    我们没有适用于此器件的 Linux 或 Windows 驱动程序。  

    客户是否需要 Linux 或 Windows 驱动程序?  

    他们或许能够利用适用于 PCA9539 的现有 Linux 驱动程序。  

    我在线找到此文档:  

    https://www.kernel.org/doc/Documentation/devicetree/bindings/gpio/gpio-pca953x.txt

    寄存器写入 PCA953x I/O 扩展器的方式与写入 TCA6507 的方式类似、但 6507 的寄存器与 PCA953x 有很大不同。 如果这对我有帮助、请告诉我。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tyler:  

    客户问、  如果 TCA6507RUER 需要在 Window/Linux 下驱动、为什么我们不为其提供驱动程序?

    您是否有如何设置 TCA6507RUER  的指南?

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    驱动程序支持是我们整个产品线中正在进行的一项工作。  

    TCA6507 不需要仅在 Window 或 Linux 下驱动。 器件只需某种类型的 I2C 波形即可运行。 Windows 和 Linux 可以从 O.S.的角度执行此操作、但任何微控制器都可以运行 TCA6507。  

    此致、

    Tyler