This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC33063A:DCM 模式

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: MC33063A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1639461/mc33063a-dcm-mode

部件号: MC33063A

您好、

MC33063A 在 DCM 模式下工作、用于测量开关晶体管两端的电压。 在每个周期的开始,有一个明显比设定值更短的吨和 toff。 即使在限流电阻器短路后、这种现象仍然存在。 我们的目标是确定这种情况的原因

 1.jpg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、刘俊东、

    MC33063A 不是固定频率转换器。 如果输出电压过低、开关会导通、而 TC 电压会上升、当 TC 电压超过阈值时、开关会关断。 如果输出电压保持在调节阈值以上、则开关不会在 TC 上升时导通。

    所以频率不是固定的。

    此致、
    Brigitte