This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320LAI:查找一个 P2P 器件来替换 SGM7221A

Guru**** 2929540 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320HAI, TUSB422, TUSB320LAI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1639152/tusb320lai-find-a-p2p-device-to-replace-sgm7221a

器件型号: TUSB320LAI
主题中讨论的其他部件: TUSB422、、TUSB320Hai

尊敬的先生:

我想询问您是否有一款支持 CC1、CC2 和 VBUS 检测引脚且支持 25V 输入电压的 USB Type-C CC 逻辑器件。
此外、您能否告知这样的 P2P 器件是否可用作 SGM7221A 的替代产品
感谢您的时间和支持。 我期待着你的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    对于高达 25V 的输入范围、最好使用 PD 控制器。 我们有 TUSB422、但这不是完整的 PD 控制器。

    对于 SGM7221A 的 P2P 替代产品。 TUSB320LAI/ HAI 有望成为一款很好的替代产品。 但是、此器件无法提供超过 5V 3A 的拉电流或灌电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    据我所知、TUSB320LAI 和 TUSB320Hai 器件在 CC1、CC2 和 VBUS 检测引脚上不支持高达 25V 的额定输入电压。
    您能否确认这一理解是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、这是正确的。 但是、在 USB Type-C 系统中使用 CC 控制器时、根据 USB Type-C 规范、Vbus 将限制为 5V。 这些引脚不需要 25V 额定值。