This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLIN1021A-Q1:睡眠到待机模式 — RXD 边沿触发器

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TLIN1021A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1639452/tlin1021a-q1-sleep-to-standby-mode---rxd-edge-trigger

器件型号: TLIN1021A-Q1

我们将 LIN 收发器 TLIN1021A-Q1 用于我们的一个高压入口计划。 我们会遇到间歇性问题、即在发送 LIN 消息后模块无法唤醒。 根据我们的理论、LIN 收发器会识别消息并从睡眠模式过渡到待机模式、但我们的 MCU(LIN 控制器)并不总是识别 RXD 边沿触发器。 在这种情况下、EN 信号永远不会打开、我们似乎会无限期地卡在待机模式。 发生此故障时、唤醒前通常会持续~30 秒、大概是来自单独的唤醒条件。 我们的问题是、如果 EN 引脚从未打开、是否有任何计时器或故障机制会将收发器从待机模式转换为退出待机模式。 根据数据表、我们不相信有、但我们想联系以进行确认。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George、

    图 8-14 应适用、如果 EN 未置位、则不应有另一个条件强制退出待机模式。

    因此、缺少 RXD 信号的 MCU 可能意味着待机模式、在 30 秒内、 MCU 可能会发生另一个唤醒情况、以便唤醒并将 EN 置为正常模式、并且可能会显示与图 8-14 类似的 IC 引脚+ MCU 引脚、以进行双重确认、谢谢。

    此致、

    Michael。