This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF111:DS125DF111 电源电压限制

Guru**** 2898330 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125DF111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1629791/ds125df111-ds125df111-power-supply-voltage-restrictions

部件号: DS125DF111

早上好。 我想知道在使用 DS125DF111 芯片时、是否有任何关于生成芯片电源的部分的具体规则。 我构建了一个使用两个光学 SFP+的定制电路板、DS125DF111 用作 10.3125Gbps 的重定时器。 我的电路使用 Traco 直流/直流转换器将电源电压从 12V 降至 5V、然后使用 LDO 将 5V 降至 3.3V。 我注意到、只有在将电路板电源的负极连接到系统接地时、重定时器才可以正常工作。 如果我没有将负极接地、则会发生错误并且链路不稳定。 我注意到、DS125DF111 芯片的德州仪器 (TI) 开发板不使用直流/直流转换器、而是需要外部直流电源。 安装在 DS125DF111 芯片附近的直流/直流转换器是否会产生干扰并导致重定时器出现故障?

此致、

lm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 LM:

    直流/直流转换器可能会产生干扰、但不清楚这种情况下是否会发生干扰。

    我很高兴查看方框图/原理图/布局、看看是否有任何突出显示的地方。

    至于 Traco 直流/直流转换器、这是隔离电源吗?  根据您对系统 GND 与电路板电源负极的评论、我想知道不同的 GND 参考平面是否会影响高速布线。

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,德鲁,感谢您的答复。
    我试着澄清一下。
    DC/DC 转换器未进行隔离(请参阅图)。
    在实践中、整个电路板的接地端连接到 DC/DC 的负极、这会将 12V 降低到 5V、然后通过 LDO 再次将其降低到 3.3V。
    如果我说通过将 DC/DC 的负极(也对应于电路板的接地平面)连接到地来连接链路工作良好、我指的是 230VAC 交流电压插座的核心。 在意大利,这个心脏对应于分配系统的黄色/绿色导线,它通过接地棒物理连接到心脏。
    PCB 采用 4 层设计。 HS 布线全部位于顶部、第二层是 GND 平面、第三层是 VCC 平面、底部包含不太重要的布线。

    Sch

    PCB

    此致、

    lm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 LM:

    对延迟深表歉意、感谢您澄清电路板 GND 与接地 GND。  我从未遇到过需要接地 GND 才能实现良好系统性能的情况。  我查看了布局、但没有看到逐层查看的清晰方法。  您能否确认 GND 平面是连续的?

    如何测试此电路板?  您是否通过光学模块或 DAC 连接到链路伙伴?

    您是否尝试过测量 12V/5V/3.3V 上的纹波?  当电路板连接到接地端时、您是否观察到任何显著的差异?

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Drew。。

    是的、GND 平面是连续平面。

    我的测试设置包括我的定制板、其中安装了两个 10Gbps BIDIR SFP+端口(用于 TX 和 RX 的单光纤)。 我使用专用工具运行流量测试;如果帧到达损坏或不正确、该工具会通知我。 它本质上是一个具有高流量 (100%) 的 10Gbps 以太网环路测试。 该工具从其端口 1 传输流量、并期望在端口 2 上接收流量、同时在端口 2 上传输另一个流量、并期望在端口 1 上接收相同的流量。 定制电路板只需将流量从一个 SFP 转发到另一个 SFP、从而闭合环路。 (请参阅图像)

    测试设置

    要测量您询问的纹波、您需要使用差分示波器探头、因为经典探头仍会将电路板的负极置于接地中心。