This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEMU200-U:使用 XDS200USB 刷写器件时面临的挑战

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1636717/tmdsemu200-u-facing-challenges-while-flashing-the-device-using-the-xds200usb

器件型号: TMDSEMU200-U

问题如下: — 我们在使用 XDS200USB 刷写器件时遇到了一些挑战。 在调试期间、我们观察到引脚 4 (VREF) 和引脚 8、10 和 12 (GND) 之间存在 VREF 电压 (~3.3V)。 但是、根据 14 引脚母插座接头引脚排列、引脚 5 被指定为 VREF 引脚。 观察到的行为与记录的引脚排列之间的这种不匹配会引起混淆、当前正阻止刷写过程XDS200 debug Connector.docx  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我可以确认 TI 14 引脚连接上的引脚 5 是 VREF((VTREF、PD、TVD 等)。 我不熟悉 XDS200 的内部实现、因为它是 Blackhawk 产品、但引脚 4 用于 TDIS(目标断开连接)、应连接到 GND。  20 引脚 CTI 至 14 引脚 TI 引脚转换器的引脚 4 和 VREF 可能短接;如果是这种情况、请确认。

    此致、
    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:  

    ‑测量了 XDS200 调试器上 14k Ω 引脚连接器的引脚 4、并观察到电压为 3.3V 。 我们已验证存在 引脚 4 和 Vref 之间无短接 。

    何种影响 两种不同的 XDS200 调试器之间保持一致 ‑、这似乎不是一个特定于单位的问题。

    对于该测量、调试器为 我们的目标硬件 。 我们仅将 USB 电缆连接到调试器(用于电源)、然后测量连接器引脚处的电压。

    根据此设置、我们想确认这种行为是否符合预期、或者我们是否可能在理解或测量方法中遗漏某些内容。

    您能否就此提供建议、并告知我们是否需要其他检查或条件?

    提前感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    对于此测量、调试器为 我们的目标硬件 。 我们仅将 USB 电缆连接到调试器(用于电源)、然后测量连接器引脚处的电压。

    免责声明:  我不熟悉 Blackhawk 的 XDS200 实现、但对 TI 的 XDS110:

    TDIS 在内部上拉 3V3。 预期是一旦探头连接到目标、目标器件的 GND 将过驱上拉电阻并 将 TDIS 引脚保持在低电平。 这会告知 XDS 它当前已连接到目标。 断开探头连接后、TDIS 将再次上拉至 3V3、切断 JTAG 连接。

    您能否就此提供建议并告知我们是否需要任何其他检查或条件?

    能否提供有关 JTAG 连接错误的更多详细信息? 特定的错误代码是什么? ccxml 中的 Test Connection 是否通过?

    此致、
    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     e2e.ti.com/.../IssuesEncountered.docxplease查找附件文档。  e2e.ti.com/.../XDS200-DEBUG-Connector.pdf 说明。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    鉴于 MSPM0L 器件上会发生此问题、我将在 MSP 产品线上提及、以便获得更好的支持。

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vineet:
    如果我们的 XDS200 对 MSPM0 提供任何支持、请让我在内部咨询我的团队(似乎需要固件兼容性才能对器件进行编程)。

    此致、

    Diego Abad