This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1424:COD、COA、测试和封装

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1420, MAX3243E, THVD1424, THVD1454, THVD1439, THVD1520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1636503/thvd1424-cod-coa-testing-and-packaging

器件型号: THVD1424
主题中讨论的其他器件: MAX3243ETHVD1454、THVD1439、THVD1420、 THVD1520

您好:

我在设计中使用了多个 TI 器件、前提是中国尚未加入扩散 国家/地区 (COD)、组装 国家/地区 (COA)、测试和封装管道。 您能否提供以下两个部分的此信息?

 

第 1 部分)MAX3243EIPWR  

第 2) 部分)THVD1424RGTR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Garrett:

    我正在查看这两款器件的确切器件流程。 我会随时更新您的信息。

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Garrett:

    MAX3243E:在美国制造并在马来西亚组装。

    THVD1424:在美国制造、在中国组装。

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ethan、

    非常乐于助人、谢谢! 我似乎可以使用 您的 MAX3243E。  

    对于 RS485、我仍在寻找非中国解决方案。 不确定您查找的容易程度如何、但这些非中国产品中有哪一种?:

    THVD1454

    THVD1439

    THVD1420

    THVD1520

    我不确定它们是否都遵循与 THVD1424 相同的处理流程。 如果您有任何非中国的 3.3-5V RS485 解决方案、请告诉我。 感谢你能抽出时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴为您提供帮助、Garrett。

    那么首先要问的一个后续问题是:您避免中国供应流动的原因是什么? 是出于关税原因还是供应链原因?

    出于关税目的、您可以使用任何带有“.A"后“后缀的器件型号。 THVD1424 适合此选项。 更多关税/进口详情: https://www.ti.com/ordering-resources/import-details.html 

    出于供应链原因、THVD1424(以及您列出的所有其他收发器)在美国都具有 COD。 但 COA 可能因国家/地区而异。 TI 在全球多个地点封装/测试器件、以帮助改善供应链。 因此、如果中国的组装地点不再是一个选项、我们会自动将流程转移到不同的装配位置。 根据您的确切需求、THVD1424 可能仍然适合您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这适用于军事客户、他们有严格的要求、要求任何处理数据路径的组件在整个供应链流程中都不能接触中国。 这就是我一直在寻找 COD、COA、测试和封装地点的原因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了、这很有帮助。 我将与我们的规划团队合作、看看这些收发器中是否有任何收发器符合该要求。  

    但是、更简单的方法是按我们的军用等级进行排序、这样可以确保满足这些确切要求: https://www.ti.com/product-category/interface/、rs、485、rs、422、收发器/products.html#1498=Military 

    当然、问题是 这些收发器是 RS 422 收发器。 但是、您仍可以在 RS RS-485 系统中通过一些工作来使用这些功能。