This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB964-Q1:在高温 (70°C) 老化测试期间间歇性帧下降

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UB964-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1640087/ds90ub964-q1-intermittent-frame-drops-during-high-temperature-70-c-burn-in-testing

器件型号: DS90UB964-Q1

尊敬的 TI 团队:

在高温老化测试期间、DS90UB964-Q1 上的帧间歇性下降。 我们希望您能提供有关此行为是否符合预期的反馈意见。

-----

系统配置:

摄像机:4 个摄像机同时运行。

布线:10 米同轴电缆、启用了 PoC(同轴电缆供电)。

观察结果:室温下的工厂老化测试始终通过、没有问题。

-----

问题描述:

测试条件:高温老化处理 (70°C)。

范围:我们在 100 多个测试周期内测试了 4 个器件。

问题:在其中一个设备中、我们观察到一个摄像头间歇性地下降 1-4 帧、然后立即恢复正常运行。 这种情况很少发生(少于 1 ~ 2.  在超过 100 个周期内总计多次)。

错误状态:发生丢弃时、状态寄存器报告:PORT_PASS:接收输入不符合 PASS 标准。

信号完整性:我们已经验证了眼图、在这些条件下没有异常/问题。

-----

我的问题:

这种零星的帧丢弃行为是否被视为“正常“、或者对于 70°C 上的此系统设置是否可接受?

此致、
Shiaujiuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiaujiuan:

    70°C 处于器件的工作温度范围内、因此预计可在不丢弃帧的情况下保持一致的性能。

    • 您将哪个串行器与 964 配对? 是 913 还是 933?
    • 在高温测试操作期间、您能否持续读取所有 4 个 RX 端口和所有 4 个串行器上的错误/状态寄存器? 我想回顾一下当帧丢弃时、器件会检测到哪些错误、以及是否有任何错误连续或短突发发生。
      • 将 0x4c=0x01 写入读取/写入 RX 端口 0 寄存器
      • 读取 964 寄存器 0x4d、0x4e、0x55、0x56、0x73-0x76
      • 目标串行器连接到 RX 端口 0。 读取寄存器 0x0A、0x0B、0x0c
      • 将 0x4c=0x12 写入读取/写入 RX 端口 1 寄存器。 读取相同的 964 寄存器
      • 目标串行器连接到 RX 端口 1 并读取相同的寄存器
      • 对 RX 端口 2 和 3 重复此操作
      • 延迟 1 秒、然后重复该周期
    • 您提到过您验证了眼图。 您在链路的哪个部分测量了眼图? 您能分享几个截图以供我回顾吗?
    • 您能分享 964 和串行器原理图以进行审阅吗?
    • 您能否共享 964 和串行器的初始化代码以进行查看?

    此致、

    Lucas