This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLIN1027-Q1:TLIN1027DRQ1(12V 系统)申请 LIN 上拉电阻值建议

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1639796/tlin1027-q1-request-for-recommended-lin-pull-up-resistor-value-for-tlin1027drq1-12v-system

器件型号: TLIN1027-Q1

尊敬的团队:

我们将 在我们的器件中使用 TLIN1027DRQ1。 您能否为 12V 系统中的 LIN 引脚提供建议的上拉电阻值?

请注意、我们目前正在尝试将此 IC 用于 K-Line 接口。

此致、
Banupriya K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Banupriya:

    通常建议使用 1k Ω、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Michael。

    感谢您的意见。

    您能否确认 TLIN1027DRQ1 芯片组是否可用于 K-Line 接口?

    此致、
    Banupriya K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Banupriya:

    是、与数据表的第一页类似、谢谢。

    此致、

    Michael。