This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:使用 GPMC0 进行两个基于 AM6442 的处理器之间的高速数据传输

Guru**** 2930730 points

Other Parts Discussed in Thread: AM6442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1639670/am6442-to-use-gpmc0-for-data-tranfer-between-two-am6442-based-processors-at-high-speed

器件型号: AM6442

我是否可以使用 GPMC0 高速地在两个基于 AM6442 的处理器之间进行数据传输?

是否可以这样配置 GPMC? 是否为此构建了任何 API?

我们是否可以对此类用途进行定制? 我们可以针对这种情况编写驱动程序吗?

我们正面临着希望在两块板之间实现高速数据传输的情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manoj、

    不建议将 GPMC 用于处理器间或板间通信–严格来说、该通信是用于外部存储器器件 (NAND、NOR、PSRAM)。
    为了在两个基于 AM64x 的电路板之间进行高速数据传输、我们需要探索合适的通信接口。
    在推荐正确的解决方案之前、我需要了解您的要求:
    每个 AM64x 上有哪些内核?
    预期数据传输速度:
    - 10 Mbps?
    - 100 Mbps?

    此致、

    Anil.