This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV8T244-SN74LV:EP VOL of EP

Guru**** 2927510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1639474/sn74lv8t244-ep-vol-of-sn74lv8t244-ep

器件型号: SN74LV8T244-SN74LV EP

您好:

我对 SN74LV8T244-SN74LV的 VOL(低电平输出电压)有疑问 EP。

在数据表中、我在第 5.5 节(电气特性)的表中发现 VOL (@Vcc=5V、IOL = 8mA) 为 0.3V 、但在低电平状态下 VOL 与 IOL 曲线上的 VOL 约为 0.14V (@IOL = 8mA);5V 电源(图 5-4)。

哪个值正确?

或者、我对数据表的理解是否有误?

 

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takuya-San、

    我遵循第 5.5 节中的参数值。 我们的典型 VOL 与 IOL 图似乎存在错误。 为混乱而道歉。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Josh-san、

    感谢您的回答。 我理解 VOL 与 IOL 图(图 5-4)可能是错误的。

    您能 显示正确的曲线吗?

    如果可能、我想在 Vcc=5V 时在其他 IOL 下看到 VOL 值。

    此致、

    Takuya