This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD8010:使用和限制

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD8000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1639435/thvd8010-use-and-limitations

器件型号: THVD8010
主题: THVD8000 中讨论的其他器件

这个或另一个 TI 器件是否可用于 100-240VAC 线路上的照明控制。 总线长度可为 10500'、每 200 '有一盏灯。 单个电路上可以运行多少个单独的序列号单元?  数据速率并不重要、但需要 32 至 64 位的数据传输。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:  

    感谢您在 E2E 上联系我们。

    是的、如果设计正确、此 THVD80x0 系列收发器可以在>100V 交流线路上工作。  

    首先、您可以参考我们的常见问题解答页面、其中包含有关此器件的几种资源(底部部分):

     【常见问题解答】 RS –485 / RS 422 收发器资源 

    但具体而言、本应用手册似乎与您正在描述的内容类似: https://www.ti.com/lit/an/slla590/slla590.pdf 

    但是、我看到您的应用的主要问题是~10,000ft 很长。 即使没有电力线应用、THVD8000(具体是 RS) 的)的最大数据速率也为~4000ft。 您可能需要在系统中设计中继器、以帮助在薄弱点重新驱动信号。 因为这些系统存在很多变量(数据速率,电缆规格,节点数,电容/电感值、节点间距、 存根长度等)、几乎不可能建议系统的最大节点数。 你必须亲自调查这个问题。

    此致、

    Ethan