This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSER953:关于继续生产

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TSER953, TDES954, DS90UB954-Q1, DS90UB953-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1639185/tser953-regarding-continued-production

部件号: TSER953
Thread 中讨论的其他器件: TDES954、 DS90UB954-Q1、 DS90UB953-Q1

大家好!


我对 TSER953 和 TDES954 有一些问题。

我知道 TSER953 和 TDES954 没有计划的停产 (EOL) 日期、但我的理解是否正确?

我们有一位客户关心生产问题。 该客户需要 10 年的生产时间。 我提出这项质询是为了减轻他们的忧虑。

同一产品的 FPD-Link3 版本 DS90UB953-Q1 和 DS90UB954-Q1 是否能提高生产率?


此致、
Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuji:

    TI 的 通用质量指南 描述了我们关于淘汰设备的官方政策。  

    本政策概述如下,从 pdf 第 8/9 页。

    22 产品退市/停产

    • TI 的产品退市/停产流程遵循最新版 J-STD-048 标准。
    • TI 会努力实现  不会  不再方便使用的产品。
    • TI 的淘汰退市时间表提供了  比行业标准的交货周期更长 。
    • TI 为最后一个订单留出了 12 个月的交货周期、并将停产产品的最终交货周期再延长 6 个月。
    • 在极少数情况下 、则可能需要加快提款时间表。 在此类情况下、TI 将在 EOL 通知中告知最后购买和最终发货日期、同时还将解释需要提前退市的情况。

    953/954 的 FPD-Link3 版本在功能上相同、但额定温度范围更宽、并且符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准。

    谢谢您、

    Ethan Woods

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:


    感谢您的回答。

    TSER953 和 TDES954 是否已转移到 300mm 晶圆生产?

    它们是否仍在使用 150mm 的晶圆进行生产?


    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuji:

    它们都已转为 12 英寸晶圆生产。

    此致、

    Ethan Woods