This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83630:DP83630-SFP 模块接口

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL2-570LC43, DP83630, DP83640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1639066/dp83630-dp83630-sfp-module-interface

器件型号: DP83630
主题中讨论的其他器件: LAUNCHXL2-570LC43、 DP83640

您好、

我们正在尝试使用 TI LAUNCHXL2-570LC43 将评估板中的 RJ45 连接器替换为 SFP 模块、将 DP83630 与 SFP 收发器模块连接。此方法是否兼容? 如果是,为了实现这一点,我们需要在评估板上做什么?当前我们尝试连接,但传输没有发生。数据来自 PHY ,但不通过 SFP 传输。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    对于光纤网络、它必须 与光纤收发器进行交流耦合。  在 PHY 侧、信号将通过 50 Ω 终端上拉至 3.3V 电源、如下所示。

    DP83630 支持双绞线 (100BASE-TX 和 10BASE-T) 和光纤 (100BASE-FX) 介质。 该端口可通过 strap 配置选项或寄存器访问配置为双绞线 (TP) 或光纤 (FX) 运行。 上电/复位时、RX_ER 引脚的状态将选择端口的介质。 默认选择为双绞线模式、而外部下拉电阻将选择 FX 运行模式。 将端口搭接至 FX 模式还会自动设置远端故障使能、PCSR (16h) 的位 3、扰频旁路、PCSR (16h) 的位 1 和解码器旁路、PCSR (16h) 的位 0。 此外、可以通过写入 PCSR (16h) 的位 6 Fx_EN 来控制介质选择。

    我们还需要查看 SFP 收发器的信令要求。  RD+/-引脚旨在检测 VDD - 0.9V 和 VDD - 1.7V 的 LVPECL 电平。  换句话说、根据 3.3V 电源、高于 2.4V 的信号将被视为高电平、低于 1.6V 的信号将被视为低电平。  设计对这些值有一些裕度、但这些是标称阈值。

    DP83630 d 信号检测 (SD) 输入设计为接受 LVPECL 电平、因此 SD 引脚通常不需要交流耦合。  

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    请您澄清一下;

    1. DP83630 TX 输出(在 100BASE-FX 模式下)是否完全符合典型 SFP 模块的 LVPECL 输入要求、或者是否需要外部电平转换/缓冲级?
    2. 有任何疑问吗 参考原理图或 EVM 设计 DP83630 在何处成功连接到 SFP 模块?
    3. Fx 模式下 PHY 输出的预期 TX 差分摆幅和共模电压是多少?
    4. 是否有 TI 验证可与 DP83630 配合使用的任何特定 SFP 模块?
    5. 是否应在交流耦合后添加任何外部偏置网络以满足 LVPECL 阈值?

    这将有助于我们确认问题是由信号电平不兼容还是配置导致的。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    对于 DP83630 FX 接口、发送驱动器不会输出 LVPECL 电平。  因此、TD+/-引脚必须采用交流耦合和正确端接、以正确连接与 LVPECL 兼容的光纤收发器。  

    我没有将 DP83630 具体设计到 SFP 模块、但如果您查看这个 e2e 主题 https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/379564/changing-dp83630-phy-to-100basefx?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=DP83630、DP83630 能够支持光纤接口。

    您也可以看到此 E2E 主题、我们的客户已成功将 DP83640 连接到 AFBR-5803AZ-100FX 模块。

    对于 TX 差分摆幅、请参阅以下规格

    对于外部偏置网络、请参阅我上次响应的图 9-2。

    谢谢

    David