This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLIN2029-Q1:FMEDA 文档申请

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TLIN2029-Q1, TLIN2029A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1638855/tlin2029-q1-request-for-fmeda-document

器件型号: TLIN2029-Q1

TI 团队大家好、

我们目前正在使用 TLIN2029-Q1 作为工程和设计的一部分、

您能否告诉我们、 此器件的 FMEDA 报告或任何安全相关文档是否已提供? 如果是、请分享文档或指导我们如何获取访问权限、我们将不胜感激。

如果提供了基于 Excel 的 FMEDA 文档、这对我们的分析会非常有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abshishek:

      感谢您将 TLIN2029A-Q1 功能安全、时基故障率、失效模式分布和引脚 FMA 作为您的设计参考可能使用的适用/可用数据。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Michael、  

    感谢您的答复。 我正在寻找详细的 Excel 报告,而不是. 如果可以,请告诉我们,也是它的 ASIL 评级,如果是这样,什么是评级.   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:

    遗憾的是、我们没有其他信息可供提供、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的信息