This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PT801:Rx PLL 无法锁定

Guru**** 2986580 points

Other Parts Discussed in Thread: DS160PT801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1633038/ds160pt801-rx-pll-cannot-lock

器件型号: DS160PT801

尊敬的先生:

我的客户当前正在测试 DS160PT801、系统架构如下所示。

DS160PT801_block.jpg

DS160PT801_schematics.jpg

客户已测试 DS160PT801_EEPROMImage 软件包中包含的所有十六进制文件;但在所有情况下、REFCLK_OUT 引脚都不会向终端器件输出时钟信号。
无法使用这些映像将 REFCLK_OUT 驱动至器件。

不过、我在这个 E2E 帖子中找到了以下十六进制文件。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1592822/ds160pt801-can-t-link-device/6145793

DS160PT801_.x8_clkreq_refclkout.hex: DS160PT801_.x8_clkreq_refclkout.zip 

使用此固件版本、可以成功输出 REFCLK_OUT。 目前的情况概述如下:
客户认为该问题可能与 CDR 无法锁定条件有关、这可能导致 REFCLK_OUT 不输出时钟信号。
他们想问 SIGCONARCHECT3-WRTE GUI 是否提供与 CDR 锁定相关的任何信息或状态指示。
此外、由于 RX PLL 数据速率仅在 Gen1 级别实例化、因此我们是否应该进一步检查任何特定项、例如原理图、十六进制文件设置?

DS160PT801_GUI result.jpg

感谢您提供有关如何进一步调试该问题的指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henry:

    请尝试访问 e2e.ti.com/.../DS160PT801_5F00_4x4_5F00_REFCLKen.hex

    这会将 DS160PT801 配置为 x4、并启用 REFCLK 输出。  

    此致、

    Charles  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    客户使用了此 4x4_5F00_REFCLKen.hex、并获得了 REFCLK 输出、但它仍然使 RX PLL 未锁定。

    您能帮您查看原理图吗?

    原理图:e2e.ti.com/.../icrta1_5F00_pcie_5F00_fiberkvm20260407_5F00_XX.pdf

    在原理图中、客户仅使用 SLOT_PERx 路径来测试此 4x4 5F00_REFCLKen.hex、并移除了 FIBLE_PETx 路径上的所有元件。

    顺便提一下、客户询问 SIGCONARCHITECT3-WRTE GUI 是否提供任何诊断或监控功能、以帮助在无法实现 CDR 锁定的情况下识别问题。

    感谢您提供有关如何进一步调试该问题的指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henry:

    我将在下一个星期二当天结束前查看并得到回复。

    此致、

    Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henry:

    请允许我结束这一周。

    此致、

    Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henry:  

    PCIe 线路上出现这个滤波器网络的原因是什么?  

    所有高速线路上是否都有交流耦合电容器?  

    在 Sigcon 屏幕截图中、所有通道上都没有信号检测、并且通道状态处于复位状态。 重定时器是否会退出通道复位?  

    此致、

    Charles