This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB941AS-Q1:将 DS90UB941AS-Q1 替换为 DS90UB681 后、偶尔访问 DS90UB928 寄存器会失败。

Guru**** 2925530 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1633721/ds90ub941as-q1-after-replacing-ds90ub941as-q1-with-ds90ub681-accessing-the-ds90ub928-register-occasionally-fails

器件型号: DS90UB941AS-Q1

e2e.ti.com/.../1031.I2C-controller-remote-write-failed.ppt

I2C 控制器和 DS90UB681 可以成功通信、但 I2C 控制器和远程 DS90UB928 之间偶尔出现通信故障。连接到 DS90UB928 的 LCD 屏幕图像是正常的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    能否详细介绍 681 和 928 之间的配置?

    1. 在 FPD3 模式下用于 681 的初始化脚本 — 您能否共享用于启动 681 和 928 的配置脚本?

    2. 原理图 — 您可以提供 681 的原理图吗? 有一些更改需要确认 681 与 928 连接以代替 941AS。

    3. 681 的寄存器转储 — 由于 I2C 与 681 成功、因此可以为 SER 提供寄存器转储、以查看系统内的状态是什么?

    对于您无法在此处分享的任何 NDA 材料、请将其提供给 m-bolante@ti.com 以供审核。 谢谢!

    -米格尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    初始化脚本、原理图和寄存器转储已发送到您的电子邮件。谢谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、

    我将在电子邮件中应用分析并在此处提供更新。

    此致、

    Miguel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、 上次未从正确的串行器转储寄存器数据。寄存器数据已通过电子邮件更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了、

    感谢您的更新。

    此致、

    Miguel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我已经有时间通过电子邮件查看原理图的 681 部分和初始化顺序。 如果您对电子邮件有任何疑问、敬请告知。

    此致、

    Miguel