This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSER953:FPD-III 链路裕度问题

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TSER953

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1640161/tser953-fpd-iii-link-margin-issue

部件号: TSER953

大家好、我们设计了一个具有兼容解串器的 FPD-Link 串行器 (TSER953) 摄像头。 在串行器和解串器中、均为同步模式安装了自举引脚。 我们还为串行器的 REFCLK 提供了一个外部 25MHz 时钟。流式传输摄像头时、很少有摄像头显示校正和不相关错误。 检查链路边距时、摄像机以足够的边距通过(具有连续 5 个选通位置和 4 个 EQ 位置)。 根据 TI 的文档、具有 3 个 EQ 的 4 个选通位置是通过裕度。我们执行了以下测试:在 Analog LaunchPAD 工具中、我们将反向通道速度降低到 10Mbps、然后再次检查链路裕度。 所有选通和 EQ 图都变为绿色。重新设计了串行器和解串器的自举引脚、以在异步外部时钟模式下工作、并检查了链路裕量。 所有选通和 EQ 图都变为绿色。是否有办法在不通过寄存器设置更改自举引脚的情况下强制将模式更改为异步模式? 还是直接降低反向通道速度好主意(我们尚未检查流式传输)? 您能建议一种方法来最大程度地减少或克服我们遇到的 corr_err/Uncorr 错误吗?