This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:介质转换器模式下的 DP83869HM(铜缆至 1000BASE-X)–由 LAN7850 驱动时无链路

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1640238/dp83869hm-dp83869hm-in-media-converter-mode-copper-to-1000base-x-no-link-when-driven-by-lan7850

器件型号: DP83869HM
主题: DP83869 中讨论的其他器件

您好、

我正在使用进行定制设计 TI DP83869HM 作为以太网到 SFP(铜缆到 1000BASE-X)介质转换器、我无法在铜缆侧建立有效的链路。

系统概述:
主要目标是使用中的 DP83869HM 介质转换器模式 要在以下时间之间转换:

  • 铜缆以太网
  • 1000BASE-X(专用 SFP/光纤侧)

我目前正在使用驱动 DP83869HM 铜缆接口、而不是在非铜缆侧连接 MAC 或 SERDES 接口 Microchip LAN7850/8JX 、它是一个 USB 转千兆以太网控制器。

  • 连接详细信息:

    • LAN7850 通过 USB 连接到 Windows 主机并正确枚举
    • 其以太网差分输出为:
      • tr0_P/N
      • tr1_P/N
      • TR2_P/N
      • tr3_P/N
    • 这些器件直接路由到 DP83869HM 铜缆接口(通过 0 欧姆电阻器):
      • TD_A/B/C/D 对
    • DP83869HM 通过搭接配置、可用于:
      • 介质转换器模式(铜缆Left right arrow1000BASE-X)
    • 实现了 25MHz 振荡器和复位电路

观察到的行为:

  • USB 端正常工作(LAN7850 枚举,驱动程序加载)
  • Windows 上出现网络接口
  • 不过:
    • DP83869HM 上不会建立链路。
    • LED1 开始非常快地闪烁(LED0 和 LED2 为空白)。

主要问题:
在介质转换器模式下使用 DP83869HM 及其由另一个以太网 PHY 驱动的铜缆接口(例如 LAN7850 TRD 输出)是否有效?

更具体地说:
DP83869HM 是否支持接收 来自另一个 PHY 的 1000BASE-T 信号 铜缆接口上?

如果此架构从根本上无效、或者如果支持配置来实现此类连接、我希望予以确认。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shai:

    当您说 LAN7850 和 DP83869 的铜线引脚之间“直接布线“时、器件之间是否存在任何磁隔离或交流耦合电容器? DP83869 需要在以太网线路上进行某种形式的隔离。 如果没有隔离、您是否可以尝试改用与此处所述类似的 0 欧姆电阻器作为电容器

    [引述 userid=“696607" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1640238/dp83869hm-dp83869hm-in-media-converter-mode-copper-to-1000base-x-no-link-when-driven-by-lan7850

    在介质转换器模式下使用 DP83869HM 及其由另一个以太网 PHY 驱动的铜缆接口(例如 LAN7850 TRD 输出)是否有效?

    [/报价]

    是、这是一个有效的用例。 从更高层次讲、所有铜缆以太网链路都在两个 PHY 之间驱动、因此这基本上是移除电缆并在我没记错后将整个链路保留在一个 PCB 上。  

    LED_1 的行为表明链路是可能的、但在 PHY 的 1000Base-X 侧不稳定。 在您的设计中是启用还是禁用链路损耗直通? 如果启用了该选项、您是否可以禁用它、以便我们可以单独查看 1000Base-T 和-X 的链路状态?  

    您是否能够读取 OP_MODE_DECODE 寄存器、以再次检查 PHY 是否正确配置?

    此致、

    Shane