This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB522P:连接引脚排列

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB544, TUSB542

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1639872/tusb522p-connection-pinout

器件型号: TUSB522P
主题中讨论的其他器件: TUSB542、TUSB544

大家好、我以前没有使用 USB3.0、我对 Rx 来自主机(上行)然后连接到下游器件的 Tx/USB3.0 连接有一个新手问题。

 

根据结构图 7.2、我认为有以下连接是合乎逻辑的:
主机 Tx -> Rx1
主机 Rx <- tx2

Rx2 <- SoC Tx  
Tx1 -> SoC Rx  

 

但是、我看到的每个参考 SCH 都有以下内容:

主机 Tx -> tx2
主机 Rx <- Rx1

Rx2 <- SoC Tx
Tx1 -> SoC Rx  

 

我标记了方框图、显示了我认为连接是什么。  此连接与参考原理图不匹配、但我无法理解为什么主机 Tx 会路由到发送器而不是接收器

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    将 Type-B 插座与 USB 转接驱动器搭配使用时。 您可以将标有 TX 的引脚路由到器件的 TX 引脚、将标有 RX 的引脚路由到器件的 RX 引脚。 这是由于连接器上引脚的命名。 数据方向是一致的。

    您对数据方向的理解是正确的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很清楚、我想 USBC 电缆也是如此?  TX 到 TX、RX 到 RX?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    进入阶段后、我们可以进行原理图审阅。

    关键是确保系统中所有组件的数据方向一致。

    如果您使用 USB Type-C 连接器、则需要使用 TUSB542 等交叉开关多路复用器来处理正常和翻转方向。 您可以为您的设计共享 BD 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里是一个以前的项目的片段,我被告知,“正在工作“

    主机侧 USB 电缆 连接到 RX1/TX2
    下游 SoC 连接到 RX2/TX1


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、在本例中、我们可以看到输入端口是 B 类连接器、因此这个应该可以。  

    请在准备就绪后分享您的 Type-C 原理图。 USB Type-C 还有一些标准 Type-A 或 Type-B 的注意事项 您还必须考虑翻转方向。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助、Vishesh。  这是电流 USBC 原理图。  请注意、此版本存在连接器错误。  Tx 网应在 J1A 的 TX1 上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、此处的数据方向看起来正常。 此设计中是否会使用 CTX2 和 CRX2? 这是固定方向的 USB Type-C 连接器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不是该 SCH 的主要设计人员、但我被告知不使用 CTX2 和 CRX2、因此需要在 USBC 上设置固定方向。  我正在询问我的同事、他是否计划添加第二个转接驱动器以增加带宽并涵盖 RX2 和 TX2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白。  

    如果最终使用 CTX1/2 和 CRX1/2、您可以查看 TUSB542 和 TUSB544。 我认为这些值适用于您的应用。