This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXE8116:SPI SCLK 10MHz 规范说明:3.3V 电源是可以接受还是必须更高?

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1639731/txe8116-spi-sclk-10-mhz-spec-clarification-is-3-3-v-supply-acceptable-or-must-it-be-higher

部件号: TXE8116

您好的团队、
 
  • 此规格是否意味着电源电压必须足够高于 3.3V 才能实现 10MHz SCLK?
  • 或者、 即使器件恰好在 3.3V 下供电、10MHz SCLK 是否得到完全支持和保证 ?
换句话说、我们是否可以在 采用 3.3V 电源的 10MHz 下安全地运行 SPI SCLK、而不存在任何裕度问题?
 
此致、
Shota
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shota-San、

    3.3V 或更高的电源电压将有助于实现 10MHz SPI 时钟。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好:Josh-san、
    我想确认可保证 10MHz SCLK 运行的电压裕度。
    如果器件由标称 3.3V 电源供电、10MHz 工作是否仅在 3.3V 下得到 保证、或者当电源电压略降至略低于 3.3V 时仍然得到保证 ?
    换言之、您能否澄清:
    • 使用 3.3V 电源(例如,由于容差或压降而导致)时、是否应假设有任何设计裕度
    这些信息将帮助我们确定在电源设计中应该考虑多大的裕度。
    此致、
    Shota
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shota-San、

    我与我们的团队确认、VCC 3.3V ±10%可以支持 10MHz。 谢谢!

    此致、

    Josh