This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS1204:SI 分析和放大器的仿真模型;有关使用 TDP1204 模型的问题

Guru**** 3003130 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS1204, TDP1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1640487/tmds1204-simulation-model-for-si-analysis-question-about-using-tdp1204-model

器件型号: TMDS1204
Thread 中讨论的其他器件: TDP1204

大家好!

我们目前正在为我们的设计评估 TMDS1204、并希望执行信号完整性 (SI) 分析。

您能告诉我们、TMDS1204 的仿真模型是否可用?

我们查看了 TI 网站、但找不到该器件的仿真模型。

我们考虑的仿真路径是:TMDS1204→HDMI 连接器(连接器侧端接)

在相关的 E2E 主题中、提到可以改用 TDP1204 仿真模型。

TMDS1204:IBIS-AMI — 接口论坛-接口 — TI E2E 支持论坛

 您能否解释一下 TDP1204 模型适用于 TDP1204 的原因、以及技术原理是什么? 您的解释对我们的 SI 分析和内部论证非常有帮助。

此致、
柳介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryusuke-San

    IBIS-AMI 模型仿真四条高速信号路径、如下所示。

    TDP1204 和 TMDS1204 之间的这四条高速路径是相同的、因此您可以对这两个器件使用相同的模型。

    谢谢

    David