This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] 【常见问题解答】ESD321:ESD321DYA 引脚配置

Guru**** 2988030 points

Other Parts Discussed in Thread: ESD321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1640755/faq-esd321-esd321dya-pin-configuration

器件型号: ESD321

您好、  

ESD321DYA 的正输入引脚配置超出预期。 引脚 2 是否应为 IO、引脚 1 是否应为 GND?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 采用 DYA 封装的 ESD321 的引脚 1 作为 GND、引脚 2 作为 IO。 这在数据表的“引脚功能“表中进行了说明。  

    下面显示了内部配置和带有引脚 1 指示器的器件标识。  

    如果您有任何问题、请联系我们。