This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS42MB100:用于 1000BASE-x 多路复用器的器件

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: DS42MB100, DS25MB100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1640344/ds42mb100-device-for-1000base-x-mux

部件号: DS42MB100
主题 DS25MB100 中讨论的其他部件

您好、

您能否按照以下要求推荐合适的器件?

1000BASE-x 2 端口->多路复用器-> SGMII 1 端口

我找到了 DS42MB100。

但如果您有更好的器件、请推荐。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    此器件是一个不错的选择、如果您只需要 1Gbps、DS25MB100 也可以满足您的需求(相同的配置,但 BW 为 2.5Gbps、而不是 4.25 Gbps)。

    -猎人