This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822H:符合全双工标准

Guru**** 2989100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1641197/dp83822h-full-duplex-compliant

器件型号: DP83822H

你(们)好  

我们的一台机器采用了该 PHY 系列、您能否确认它是否完全符合双工标准、因为我们的最终用户使用它和 Cisco 交换机时遇到了困难。
Cisco 报告: 自动协商时、计算机(包含相关 PHY)正在发送半双工标记问题  

您能帮帮吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    是的、DP83822 可以支持全双工链路。 是否广播该电压将取决于 PHY 的 strap 设置(或寄存器配置)。

    您能否检查 PHY 是否正确搭接? 以下是数据表中的相关表:

    此致、

    Shane