This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLIN1431-Q1:看门狗配置对 MCU 复位的影响

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1641193/tlin1431-q1-watchdog-configuration-influence-on-mcu-reset

器件型号: TLIN1431-Q1

我们目前正在评估 TLIN1431 的 SBC、并有一个技术问题:如果我们从窗口看门狗配置切换到超时看门狗配置、SBC 是否会复位 MCU?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Isabel:

    我不认为是这样。也就是说、我认为当看门狗未正确维护时/发生看门狗违例时、会发生复位、而不是从窗口切换到超时。

    但是、 MCU 还必须在新的超时期间对看门狗进行正确的维护。 例如、如果固件在模式更改后未调整其服务行为、则可能会发生看门狗超时复位、这是非常感谢的。

    此致、

    Michael。