This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65MLVD047A:有关端接阻抗的问题

Guru**** 2987480 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65MLVD047A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1641181/sn65mlvd047a-question-about-termination-impedance

器件型号: SN65MLVD047A

 

SN65MLVD047A 不能通过 95 Ω 差分、50 Ω 单端端端接是否有任何原因?  它能够驱动低于 50 欧姆的差分电阻(设计为 50 欧姆)、建议的最大工作条件为 55 欧姆  但它是否可以在 100 欧姆差分下满足其规格呢?

 

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reed:  

    如果单向发送数据、则只能在接收器节点处使用标准 LVDS 100 Ω 终端。 但是、如果要在节点 (MLVDS) 之间发送和接收数据、则需要两个 100 Ω 端接电阻器、这将使总电阻达到 50 Ω。 这符合 MLVDS 标准。 但是、如果您使用常规 LVDS 进行单向通信、我建议您仅使用 LVDS 器件而不是 MLVDS。  

    此致、

    马特